This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LiSOCL2锂电池的电池保护(SAFT 的 LS 14250)。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, BQ2980, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863832/battery-protection-for-lisocl2-lithium-battery-ls-14250-from-saft

主题中讨论的其他器件:CC3220MODBQ2980BQ2970

尊敬的 TI 技术团队:
我们正在针对基于 Wi-Fi 的室内资产跟踪应用进行新的产品设计。

我们选择 了 CC3220MOD 模块、并在其中选择了不可充电的 LS 14250 LiSOCL2电池(3.6V/1.2Ah)、以便直接通过电池为模块供电。



我们需要电池到 Wifi 模块的保护、以防止反极性和短路、

因此、请告诉我这些电池的保护电路。

请尽快分享上述详细信息。


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Manjunath、

    为了让我推荐合适的解决方案、我需要更多的细节。 请告诉我

    1. 多少节串联电池(1S、2S 等)?
    2. 电池的最大电压是多少?
    3. 还需要其他哪些保护措施? (欠压、电流保护、温度等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    1. 多少节串联电池(1S、2S 等)?

      Manjunath:1S (锂不可再充电 LiSOCL2)

    2. 电池的最大电压是多少?

      Manjunath:标称电压为3.6V, 开路电压为3.67V

    3. 还需要其他哪些保护措施? (欠压、电流保护、温度等)

    Manjunath:只能提供反极性和短路保护,还可以提供额外的保护

    谢谢

    Manjunath

    硬件设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Manjunath、

    对于您的应用、我建议使用 BQ2970或 BQ2980。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2970.pdf

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2980.pdf

    BQ2970是具有低侧 FET 的更具成本效益的解决方案。 BQ2980使用感应电阻器提供更精确的电流保护、并采用高侧 FET。  

    如果您有任何疑问、请告诉我!