This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2480:布局问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864125/tps2480-questions-of-layout

器件型号:TPS2480

你(们)好

数据表中有一些布局指南、我有两个问题:

栅极放大器具有设计带宽意味着可以接受更多噪声、因此需要短接线迹、这是对的吗? 或其他一些注意事项。

PROG 定时器 EN 引脚具有高输入阻抗、为什么这些高阻抗引脚特别需要短引线、短引线和高输入阻抗的考虑因素是什么。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    1.是的,你是对的。

    2、所有高输入阻抗引脚都应短接布线、以避免 与电路板上的近端开关信号发生耦合

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回答。

    这些输入阻抗意味着对 GND 或其他引脚的阻抗?  

    仍然不明白为什么高阻抗引脚容易受到耦合开关信号的影响?

    Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    由于高阻抗、耦合导致的任何小电流注入都可能导致该节点处的大电压干扰(Ismall * Rlarge)  

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。