This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53626:TPS53626 OCP 设置

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862988/tps53626-tps53626-ocp-setting

器件型号:TPS53626

大家好、

请参阅 TPS53626数据表中的表11、我们的客户选择 ROCP=20kohm、但测试 OCP 值对于他们来说仍然很大。 因此、他们想知道是否可以将更小的电阻连接到 OCP 引脚以获得更小的 OCP 值? 如果可能、那么我们是否具有最小 ROCP 值的范围?

如果我们无法将小于20k 欧姆的电阻器连接到 OCP 引脚、那么我们如何才能获得更小的 OCP 值? 请就此发表一些评论吗?

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    用户只能选择8级 OCP。 如果用户将 R_OCP-I 放置在小于20k 欧姆的位置、则 OCP 值将与20k 欧姆的电平相同。

    如果他们想要设计更小的过流限制、则需要使用更高的 DCR 电感器、或使用更高的 DCR 感应比来查看它是否有用。 (通常>75%)

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件上没有较低的 OCP 设置。 引脚检测以数字方式完成、低于20k 的电阻器仍将选择4mV 电平。  

    如果您确实需要、可以尝试通过 DCR 或分压器网络增大有效感应电阻(Requiv * IOCP 提供 mV 设置阈值)、但这可能还需要进行其他修改、如压降设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chasel 和 Matt、

    明白。

    感谢您的支持。

    此致、

    利维亚