请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53626 大家好、
请参阅 TPS53626数据表中的表11、我们的客户选择 ROCP=20kohm、但测试 OCP 值对于他们来说仍然很大。 因此、他们想知道是否可以将更小的电阻连接到 OCP 引脚以获得更小的 OCP 值? 如果可能、那么我们是否具有最小 ROCP 值的范围?
如果我们无法将小于20k 欧姆的电阻器连接到 OCP 引脚、那么我们如何才能获得更小的 OCP 值? 请就此发表一些评论吗?
谢谢。
此致、
利维亚