This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:输入至输出功率 MOSFET 规格

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS2596
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863092/tps2596-in-to-out-power-mosfet-specifications

器件型号:TPS2596
主题中讨论的其他器件:TPS2595

大家好、我想将此部件用于 ATEX 器件中的限流器。 我需要有关集成式功率 MOSFET 的这些信息才能获得 ATEX 认证。

我°的是 MOSFET 在25°C 时的额定电流、假设2A 过流保护未激活、我的目标电流将至少为2.6安培。

请提供这些信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Burani、

    我正在研究这个问题、并将在明天返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Burani、

    您是否知道、即使在 ILM 引脚短接或开路时、器件的电流限制为小于2A。 您可以在下面的 EC 表中看到这一点。

    此外、该器件的额定电流仅为2A、因此我们无法保证该器件在25°C 时是否能够处理2.6A 电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经注意到了您提到的内容、但遗憾的是、该标准要求每个器件在其额定值的2/3处工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Burani、

    您是否了解过 TPS2595?  

    TPS2595与 TPS2596类似、但具有较高的额定电流(4A)和小型封装(WSON:2.00mm×2.00mm)。  

    如果您的应用可以接受 WSON 封装、您可以考虑使用此器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看了一下、但我必须限制150mA 的电流。

    这意味着我必须为 ILIM 引脚使用一个非常高的电阻器、该电阻器可能会被识别为开路。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Burani、

    由于 TPS2596的额定电流仅为2A、因此我们无法保证器件在25°C 时能够处理2.6A 的电流。

    如果您需要其他信息、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这已经足够了、谢谢您!