This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:征求有关 TPS25910设计的建议

Guru**** 2813905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25910, TPS24750, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863853/tps25910-asking-for-the-recommendation-on-tps25910-design

器件型号:TPS25910
主题中讨论的其他器件: TPS24750TPS25982

大家好、

客户正在设计最大12V/5.5A 的 TPS25910

您是否会查看该原理图并提供评论?

 

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我是否可以知道客户系统中的最大负载电流是多少。

    乍一看、我可以看到输入端的 TVS 和输出端的肖特基缺少 TVS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    最大电流为5.5A。 根据推荐的规格、它显示最大电流 Iout 为5A。

    TPS25910能否支持此功能? 如果不是、您是否会推荐获得 CB&UL 认证的正确器项?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    您可以使用 TPS25910实现5.5A 最大负载电流。  kΩ 您可以看到、在 R (RLIM)= 29.4 μ A 电流限制设置下、最大负载电流需要小于5.6A。

    除了输入端的 TVS 和输出端的肖特基之外、原理图看起来正常。 您可以考虑将 SMAJ13A 用于 TVS、 将 MBR230用于肖特基。

    请注意、TPS25910驱动的外部 MOSFET 仅在禁用电子保险丝时才能阻断反向电流。 当启用电子保险丝时、TPS25910中没有检测并阻止反向电流的智能。 如果您希望在所有条件下实现真正的反向电流阻断、可以考虑使用 TPS25942或 TPS25944系列器件(但这些器件只能处理小于4.78A 的最大负载电流)。

    您还可以考虑在此应用中使用我们最新的高电流 efuse TPS24750 (以防需要反向电流阻断)或 TPS25982。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    谢谢。  

    根据规格、它显示最大电流为5A。 我想与您再次确认、TPS25910上的5.5A 情况是可以的。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    该器件可连续承受5A 电流、直到结温 为 Tj=125C。  该器件可连续承受6.5A 电流、直至结温 达到 Tj<= 105C。

    因此、您需要注入足够多的铜来降低 thetaJA、

    TJ = TA (max)+ thetaJA*(6.5*6.5*Ronmax)<= 105C。