This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:如何将 ADR0和 ADR1电阻值解释为 I2C 地址

Guru**** 2514855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863854/tps544c20-how-to-interprete-adr0-and-adr1-resistance-value-to-i2c-address

器件型号:TPS544C20

大家好、团队、

如何将 TPS544c20 ADR0和 ADR1电阻值解释为 I2C 地址?

数据表中不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

      第8.3.17节对其进行了说明。

    ADDR0上的电阻器将设置较低的3位、ADDR1上的电阻器将设置较高的3 b

    如果在 ADDR0上使用电阻器17.8k、在 ADDR1上使用205K、则地址将为71 (八进制)。 为57 (十进制)。

    此致、

    Gerold