This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62290:TPS62290

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862823/tps62290-tps62290

器件型号:TPS62290

TPS62290问题。

我的设计将 TPS62290用作"5V->3.3V 转换器"。
它运行良好、没有问题、即使在非常高的温度测试中也是如此。

但是、当我触摸芯片顶部(62290)时、
它将立即达到非常高的温度(约110摄氏度)、
它永远不会回来、它会烧坏!

下面是我的原理图和布局。
我尝试将输入/输出电容器设置为10uF、将 MODE 引脚设置为低电平。

我在设计中使用了3个芯片、
两个 TPS62290 (5->3.3V、最大0.6A 负载)显示相同的烧毁、
其中一个 TPS62290 (5->1.2V、最大0.6A 负载)从未发生过。

谢谢!

Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    建议的输出电容器在4.7uF 至22uF 的范围内、但原理图显示3 x 47uF、远高于建议值。 您能否尝试将 Cout 降低到22F、然后再次检查?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    我尝试将输入和输出电容器作为数据表使用10uF。(如我的帖子中所述)

    但没有什么不同。

    您在芯片运行时是否接触到了芯片的顶面?

    我将测试 TI 的 EVM 并很快在此处写入结果。

    谢谢!

    Kang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我在 EVM 运行时触摸了 IC、 它 仍然正常工作(调节的输出电压@ 1.8V/600mA)。

    触摸 TPS62290时是否受到 ESD 保护? 测试 EVM 时的结果是什么? IC 是否也会损坏?

    器件是否已正确安装在电路板中@ 3.3V 输出电压? 焊接不当可能会导致表面不平坦 、 从而在您按下器件时可能导致裂缝?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel!

    我在墙上安装电源(5V/1A)作为5V 输入电源的情况下进行了测试。
    这导致我的结果很糟糕、芯片烧坏了。

    5V/3A 独立电源显示未烧断。
    我的结论是、输入功率的电流容量较小是原因。

    输入/输出电容值和 ESD 保护不会影响芯片的功能。

    谢谢!

    Kang