This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H000-Q1:电流监控器和通道选择引脚

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863637/tps2h000-q1-current-monitor-and-channel-selection-pins

器件型号:TPS2H000-Q1

大家好、  

IM 设计需要连接到 PLC 的电路板 我使用 TPS2H000-Q1 将5V 信号从 MCU 发送到24V PLC 输入模块(因此电流非常低)、我不需要监测通道中的电流。

我的问题是:我是否可以使引脚 DIAG_EN、SEL、FAULT 和 CS 保持未连接状态?

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    DIAG_EN、SEL、FAULT 和 CS 可保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shreyas Dmello 的快速响应。