请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2H000-Q1 大家好、
IM 设计需要连接到 PLC 的电路板 我使用 TPS2H000-Q1 将5V 信号从 MCU 发送到24V PLC 输入模块(因此电流非常低)、我不需要监测通道中的电流。
我的问题是:我是否可以使引脚 DIAG_EN、SEL、FAULT 和 CS 保持未连接状态?
提前感谢您的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
IM 设计需要连接到 PLC 的电路板 我使用 TPS2H000-Q1 将5V 信号从 MCU 发送到24V PLC 输入模块(因此电流非常低)、我不需要监测通道中的电流。
我的问题是:我是否可以使引脚 DIAG_EN、SEL、FAULT 和 CS 保持未连接状态?
提前感谢您的帮助