This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61195:FDIM 终端

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861767/tps61195-fdim-termination

器件型号:TPS61195

大家好、团队、

当 TPS61195与模拟调光模式搭配使用时、如何终止 FDIM 引脚?

是否可以保持断开 FDIM 引脚?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

       使用模拟调光模式时、请将电阻器连接到 GND。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean - San、

    感谢您的回答。

    使用模拟调光时、TPS61195不使用内部 PWM 调光频率。

    那么、在使用模拟调光模式时、我可以为 RFDIM (40k~1Mohm)使用任何寄存器值吗?

    此致、

    Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

      是的、您可以使用这些值。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean - San、

    我可以添加与我的最后一个问题相关的问题吗? 客户将使用模拟调光模式。 在这种情况下、R_FDIM 与调光行为无关。

    客户希望使用10千欧姆的 FDIM、因为他们希望重复使用过去项目的原理图。

    R_FDIM = 10k Ω 超出40k Ω- 1Mohm 范围、这是建议的 R_FDIM 范围。

    当客户在模拟调光模式下使用 R_FDIM = 10kohm 时会发生什么情况?  

    通过 R_FDIM 的电流消耗是否刚刚增加? 您能否确认 FDIM 引脚是否未损坏、以及器件是否未进入异常运行状态?

    此致、

    Saito   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

      不可以、它不会打开内部灌电流、这不会导致泄漏电流通过"FDIM"。 因此、请继续、10千欧适用于模拟调光模式。

    此致

    肖恩