This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:恒流逆变器问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862933/ucc3895-question-for-constant-current-inverter

器件型号:UCC3895

你好

我将使用 UCC3895设计恒流逆变器

设计条件:

输入电压:直流185V

输出电流:10A (RMS)

您能回答以下问题吗?

1.是否可以通过向 RT、CT 端子施加外部 PWM 信号来调整频率?

2.是否可以通过将 MCU 信号应用于 EAP 终端来调整占空比(最小5%~最大45%)?

3.如果恒定电流10A 中的电流消耗低于该电流,开关操作(占空比或相移)会发生什么情况?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我正在思考您的问题。 我稍后会回复你。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    很抱歉、回复迟了、这是您想要的答案。

    Q1>不是。 但您可以使用 PIN 同步、它 允许对外部信号进行同步。 请参阅 UCC3895数据表的7.3.13。

    Q2>是。   您需要注意 的是、注入 EAP 的电压小于2.5V。

    Q3>您可以将电路设计为采用突发模式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Louis

    你早就没有答复了。 我现在要关闭这个线程。 如果您有更多问题、您可以创建新主题进行讨论。

    谢谢