This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:可实现灵活输出电压(VF)范围的 LED 驱动器应用

Guru**** 2536760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863878/lm5022-led-driver-application-for-flexible-vout-vf-range

器件型号:LM5022

关于基于 应用手册:snva282b 和 snva229a 的 LED 驱动器应用 LM5022设计、是否有任何想法通过外部设置来设置灵活的输出电压范围?

我希望对应的输出电压(VF):45V~110V、具体取决于具体情况。 (输出电流:0mA ~ 450mA)

但是、snva282b 原理图是固定的 Rb、等于固定的 Vout。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    感谢您关注 LM5022。   您可以通过电阻器向 RFB1馈送电压信号以改变反馈、从而调节输出电压电平。

    请注意、不使用馈送: VRFB1= Iout x Rsns x RFB1/RFB2。

    当 Vcontrol 馈送到 VRB1时、 VRFB1 = Iout x Rsns x (RFB1 // Rcontrol)/RFB2 + Vcontrol x RFB1 /(RFB1 + Rcontrol)  

    谢谢、

    Youhao