This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54521:故障以及芯片在整个温度范围内保证的死区时间是多少?

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54521, TPS54620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863491/tps54521-failure-and-what-is-the-dead-time-guaranteed-by-the-chip-over-temp-range

器件型号:TPS54521
主题中讨论的其他器件: TPS54620

您好!

代表我的客户发布此 q。 请通过电子邮件跟进 Webench 原理图。

我们有一个使用 TPS54620的现有设计。 在最新版本中、我们已将 TPS54620替换为 TPS54521、因为该设计仅消耗3A 电流。

我知道、绝对最大结温会降低5%的效率损失和25oC 的温度。

但是,在70oC 环境温度下测试的3块电路板中,我们发现其中一块电路板已损坏。 HS FET 短路、导致12V 至3V3短路并使电路板的其余部分断电。

我们正在调查导致该问题的原因、并确保该设计仍然符合 TPS54521的要求。

已完成以下步骤

-         顶部外壳上的热电偶显示在70C 环境 最大外壳温度为89 oC 时(假设 ψJT μ W 为0.5C/W、结温= 89+ 0.5*1.5 = 89.75) slu484

-         SW 节点电压看起来是在500MHz bw 下测得的典型值。 我们看不到 OV 应力的任何迹象

  •  max14V 的最小过冲
  • 体二极管导通期间具有-0.7V 下冲、HF 尖峰为-1V

 

使用 TPS5421时 、芯片在温度范围内保证的死区时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    死区时间未在电气特性表中列出、因此无法保证。  我检查了特性数据、但也没有在其中列出。  据我所知、此 TPS54521没有任何击穿或死区时间问题的历史。  高侧或低侧 FET 短路通常由 EOS 引起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John!

    您还会建议什么方法来解决他们看到的问题?

    谢谢、
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    只是跟进一下这个问题。

    谢谢!
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    您可以为 FA 提交失败的零件。