This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:突发模式

Guru**** 2811255 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC256301, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863552/ucc25600-burst-mode

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件: UCC256301UCC256402

大家好、我们目前正在开发2kW 交流/直流整流器。 输出电压为43 ~ 56V、我使用 LLC 转换器来配置 UCC25600。

UCC25600的频率范围为40 ~ 350kHz、能否实现上述输出电压范围?

主输出电压为54V、我将其设置为在1A 左右进入突发模式。 但是、当电压降至43V 时、进入突发模式的电流会增加、从而导致输出纹波进入突发模式的波形。

在 ucc25600的频率范围内、突发模式是否有可能低于3A? 或者 、我是否应该更改为具有更宽频率范围的 ucc256301等 IC?

请查看。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、您可以设计具有固定输出电压的 LLC、其输入变化为2:1。  

    如果您的输入电压是固定的、那么 UCC25600应该能够处理43至56V 的输出。

    输出下降时、输入电压是否固定?

    该设计是否可在高达全功率的情况下工作?

    您是否使用 Excel 设计工具检查了您的设计、以查看您是否可以使用 Lm、Lr 和 Ln 来完成此操作?

    有一个全新的 LLC 控制器系列。  UCC256402/3/4器件具有非常可调节的突发模式、您甚至可以根据需要禁用它。

    可在以下链接中找到数据表。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您决定使用新的 UCC25640x 器件进行转发、则还可以使用它们的 IS 和 Excel 设计工具来帮助进行设计过程。  以下链接将使您转至以下工具。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike O'

    感谢您的关注。

    在整个输出范围内、输入电压固定为390V。

    CR 大于 Excel 设计工具的结果。  大3倍。

    在全功率条件下、它现在工作正常。 一些部分的轻微振动目前正在改善。

    我很担心、因为输出电压越低、 突发模式部分就越多。 是否可以在突发模式下长时间运行?

    您建议的 ucc2560x 系列正在审查中、其容量为2kW、但由于 HS 引脚、我无法使用驱动变压器。

    此致。

    Kwang Woon Lee