This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:灌电流/拉电流

Guru**** 2768865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863710/ucc21750-sink-source-current

器件型号:UCC21750

在 D/S 中、特定条件下的灌电流/拉电流规格为+/-10A。 这是最小电流吗? 具有+/-10A 的 VDD-VEE 的状态是什么?

是否有图表显示栅极驱动能力电流与 VDD-VDD (V)间的关系?

2.如果分机 未使用米勒钳位功能、如何处理 CLMPI 引脚以实现良好的抗噪性能?

3.如果不使用 APWM 和 AIN、如何应对它们以实现良好的抗噪性能?

此致

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    1、根据电气特性表上一页顶部的给定内容、对 VDD 和 VEE 组合进行测试、VDD-COM = 20V、18V 和15V、并且 COM-VEE= 0V、 5V 和8V。

    2.如果未使用 CLMPI (内部米勒钳位)、最好将其绑定到 VEE。

    如果不使用 AIN、则应连接至 COM。 APWM 可悬空或连接到连接到 GND 的电容器。

    此致、

    Audrey