This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:热性能信息

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863424/tps3808-thermal-information

器件型号:TPS3808

团队好、我希望您能帮助我们为客户填写这些信息。

Theta JC (底部)、Theta Ja、Reliability Tj Max、  

非常感谢

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    此信息在数据表的表7.4 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3808.pdf 中提供

    Theta JC (底部):不适用于 SOT23封装、因为没有散热焊盘、而对于 WSON 封装为7.3 C/W

    对于 SOT23封装、Theta Ja = 180.9 C/W;对于 WSON、Theta Ja = 178.1 C/W

    TJ 绝对最大值= 150 C

    请注意、由于该器件的功耗较低、Tj = Ta

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我想知道可靠性 Tjmax 是否与绝对值相同

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    否 可靠性 Tjmax 是我们建议的最高工作温度、可保证可靠性。 建议的最高工作温度为125C。

    如表7.1下的注释#1所示、 超出绝对最大额定值下列出的值的应力可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为应力额定值、并不表示器件在这些条件下或在超出建议运行条件下的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢!