This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC77:IBIS 模型

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC77

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863390/tlc77-ibis-model

器件型号:TLC77

TI 能否为 TLC77提供 IBIS 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我们不为 TLC77提供 IBIS 模型、因为这是一款较旧的器件。 对于较新的电压监控器器件、我们通常仅提供 PSpice 或 TINA SPICE 模型。 我能不能问为什么需要这个模型? 以及为什么选择 TLC77器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我正在研究最坏情况分析的信号完整性部分、并尝试确定监控器的输出是否需要终端、或者是否需要在设计 PB 之前进行终端。 我们将监控器用作上电复位电路的一部分、我希望确保复位是干净的。 之所以选择此器件、是因为它用于类似的程序、在该程序中已经过测试和认证。 从而节省成本和时间安排。 如果不提供 IBIS 模型、您能否至少提供输出阻抗?

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    这些输出不需要终端。 我们既不提供输出阻抗、也不保证输出阻抗。 RESET 和/RESET 输出是来自由晶体管块组成的内部逻辑门的图腾柱逻辑输出。 输出具有 GND、VDD 或高 Z 逻辑状态。 不需要终端、输出应直接连接到启用/禁用或下一个器件的其他输入。 只要您在建议的工作条件下使用器件、就不应担心信号完整性。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢!