This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3514:在 VDD 引脚之前为/PSON 引脚供电

Guru**** 2501025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864015/tps3514-powering-pson-pin-before-vdd-pin

器件型号:TPS3514

您好、E2E 支持论坛、  

我在 板上使用 TPS3514。 电路板上电后、/PSON 引脚首先通过4.7kOhm 电阻上拉至5V。  1s 后、 VDD 引脚上电至5V。   

当/PSON 被上拉但在 Vdd 之前、/PSON 引脚的电阻似乎较低(与 Vdd 加电时相比)、并且消耗一些电流(估计约为0.1mA)。   

我想知道是否允许电压序列? 是否会出现潜在问题?

非常感谢您的反馈。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、

    PSON 引脚的建议工作最大值为7V、与 VDD 无关。 这意味着在 VDD 之前为 PSON 供电不会出现问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!