This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:有关 EVM 上齐纳 D1的问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863727/bq40z80evm-020-questions-about-the-zener-d1-on-the-evm

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

您好:

  我发现在 BQ40Z80 EVM,中、DSG MOSFET 具有  齐纳二极管 D1、但为什么 CHG MOSFET 没有该  齐纳二极管?   如果我添加、是否存在问题

   CHG MOSFET GS 上的齐纳二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D1仅用于保护。 如果您在 Q2中添加一个、则不会有任何影响、但它通常是多余的。