This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:&quot 的负值;真 Rem Q"

Guru**** 2814515 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863969/bq40z60-negative-value-of-true-rem-q

器件型号:BQ40Z60

大家好、

请有人帮助回答/评论 客户的以下问题:

1.为什么电池组放电时参数"True Rem Q"变为负值;该值达到-300到-400mAh 的平均值

  •  该值变为负值取决于哪些参数?

 

2.电流校准:我们已将“0点”处的电流校准为0,将-2A 校准为-2A (放电)-测量值之间的电流在容差范围内呈线性

  •  遗憾的是、充电和放电只有一个常见的校准值
  •  充电模式、但会导致与放电不同的斜率。 因此、虽然我可以正确测量放电电流、但充电电流显示为大约3%过高。(分流电阻没有影响、因此已禁用平衡功能以进行这些研究)

 

3.批次开始时的当前峰值

  • 使用 BQ40Z60 SYSPRESS 函数、且 CHARGE_EN 位永久置位
  •  首先将电池组连接到器件(SYSPRESS =有效)
  • 然后在充电器的输入端施加电压(例如、对于一批2s 电池组、为12V)
  •  随后、充电器输入端的电压会在短时间内中断
  • 重新施加输入电压后、充电器将完全启动、并以大约6A 的电流为电池充电1-2ms (峰值电流取决于输入电压)
  • 这将触发错误 ASCCL
  • 重复此过程、但在短时间内从器件断开电池组(SYSPRESS 短暂处于非活动状态)之前、不会发生此错误
  • 补救措施:默认情况下将 CHARGE_EN 位设置为非活动状态、并且仅在充电器输入端的输入电压干净时通过 SW 激活 CHARGE_EN 位

 

4.是否有一份文件充分解释了内部计算和相关性?

非常感谢。
此致、
Brian