This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:在关断状态下实现反向电流阻断

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813285/lm66100-reverse-current-blocking-during-the-off-state

器件型号:LM66100

您好!

在关断状态期间是否阻断反向电流?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuramochi、

    是的、该器件可在关断状态下阻断反向电流。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    在导通状态期间、器件无法阻断反向电流?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuramochi、

    当 CE/引脚连接到 VOUT 时、该器件甚至会在 ON 状态下阻止。 请参阅数据表中的"8.3.2始终开启的反向电流阻断(RCB)"部分、如果您有其他问题、请告知我。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    感谢您的快速响应。 我明白了。

    在采用 RCB 配置的情况下、LM66100是否会在正常条件下关闭?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种情况如何?

    很抱歉让你着急。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kuramochi-San、

    我正在与团队进行核实。 将在几天内回答您的问题

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    在 RCB 配置 中、CE 引脚连接到输出端、器件在正常条件下(VIN =< VOUT)不会关断。 一旦 VOUT 变为高于 VIN、器件将关闭以阻断反向电流。

    这是否能回答您的问题?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alek-San、

    感谢你的答复。

    在 RCB 配置中、器件能否在空载时关闭?

    我正在考虑这样一种情况、即 VCE-VIN 对-80mV (最小值)不满意。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    如果器件配置为 RCB 且输出端没有负载、则不会自行关断。 首先、VCE=VOUT 将低于 VIN、器件将导通。 此时、VOUT 必须上升到高于 VIN 才能关闭、并且在无负载的情况下、器件不会测量 VOUT>VIN。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius