This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61090:该连接中的最大输出电流是多少?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815292/tps61090-what-will-be-the-maximal-output-current-in-that-connectivity

器件型号:TPS61090

您好!  

当连接输入电压=+1.9v 和输出电压=5V 的升压转换器时,最大输出电流可以从输出电压驱动多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    TPS61090开关电流限制为2A。 在输入电压=1.9V、输出电压=5V 的条件下、它可以生成大约0.5A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    顺便说一下、数据表中说过、升压器为由某种电池供电的产品提供了电源解决方案、 但没有提到它可以与常规电气 P.S.配合使用

    那么它可以与常规 的电气 P.S 一起工作,还是只能用于电池?

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    使用常规电源没有问题。