This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:串联限流电阻器

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814416/tps22919-series-current-limit-resistor

器件型号:TPS22919

您好!

当连接低电压控制逻辑(3.3V、2.5V)和更高电压器件时、I 通常包含一个串联限流电阻(典型值为1K 欧姆)、以防止在高电压器件发生故障或电源故障时出现逻辑高过流。 TPS22919有一个输入有源下拉电路、它是否与这个方法兼容?

谢谢、  

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    您能否详细说明一下您认为这将是一个问题的用例? 我要说、虽然输入没有有源下拉、但 ON 引脚上的电压保持在低电平。 在过压情况下、该下拉电阻不会保护引脚。 每个引脚都有一个 ESD 二极管、一旦引脚上发生过压事件、该二极管就会损坏、下拉电阻器不会防止这种情况发生。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    用例各不相同、但我真正想知道的是、使用 串联电阻会对下拉电路产生负面影响?   如果是、您能解释一下原因吗?  如果不是、您是否有任何一般预防措施?

    谢谢、

    HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    假设您在控制器和开关的 ON 引脚之间放置一个1KOhm 电阻器、我们不希望您遇到任何智能下拉问题。

    流入 ON 引脚的最大泄漏电流为100nA。 如果您使用1k Ω 电阻、在最坏的情况下、限流电阻器上的压降将为100uV。

    我认为您的方法很好、该部件的行为应该正确。