This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431A-Q1:稳定性问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814537/tlv431a-q1-stability-question

器件型号:TLV431A-Q1

各位专家:

我想使用数据表的图35。 然后、我想知道 Vi (bat)和 Vo 的电容值是否有任何限制。 我是否应该参考图12&13以了解稳定性问题? 您是否有图35中的稳定性边界条件图?

非常感谢您的支持。
此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    您能否澄清图35所说的含义? TI.com 上 TLV431A-Q1的数据表中没有此类图。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinaxさん、μ A

    すみません、デバイス名を間違えました。正しいのは「TL431A-Q1」です。図35は下にあります。Ω

    よろしく、μ A
    藤原 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinav-San、

    很抱歉、我用日语发布。

    我错误地命名了器件、正确的名称是"TL431A-Q1"。 下面是图35。  我想使用数据表的图35。 然后、我想知道 Vi (bat)和 Vo 的电容值是否有任何限制。 我是否应该参考图12&13以了解稳定性问题? 您是否有图35中的稳定性边界条件图?


    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    虽然我们在图35中没有电路的稳定性边界条件图、 数据表的第8.3节中有一条注释、您可以在图24中找到相关说明、以便在您可以看到详细原理图时作为指南来帮助选择输出电容器。 此外、您应该能够参考图12/13来分析负载电容与阴极电流的稳定性边界条件。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    Abhinav。