This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:RPU 值和 TPD (t)的分频

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814608/tps3890-rpu-value-and-diviation-of-tpd-t

器件型号:TPS3890

尊敬的所有人:

我想知道 TPS389033DSER 的 RPU 和 TPD (t)。

您能回答以下问题吗?

1.根据数据表, RPU 值的范围在第3页的“引脚功能”和第4页的“建议运行条件”之间是不同的。  

哪一个是正确的?

(请参见下图)

CCT = 0.3 μ s 时、μF 使用 ICT 和 VCT 作为典型值计算 TPD (t)时、大约为320ms。

在本例中、TPD (t)的偏差是多少?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

     kΩ 回答您的第一个问题、它们的 MΩ 与顶部的1000k Ω 电阻值 kΩ kΩ 相同、因此我假设您是指最小电阻、在表中的值为1k Ω、而在引脚功能中的值为10k Ω。  kΩ 值为1 μ A、但 kΩ 建议至少为10 μ A。

    对于第二个问题、您可以使用此处的公式来计算 TPD (r)

    在末尾添加的25us 是标称值、由于我们不对最小值和最大值进行规格、我假设该值周围有+/-5%的常规值。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    夏尔马、您好!

    感谢你的答复。

    我想提出更多问题。

     kΩ kΩ 您说最小值为1 μ A、但我们建议至少为10 μ A?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ottey、

     kΩ 建议在我们的器件上拉10k Ω 电阻。  kΩ 数据表中列出的那样、您可以使用最小值为1 μ A 的电阻器进行操作、并且不会导致任何问题。 使用较高的值可以减轻电流消耗产生的热量问题。 这是 kΩ Ω 和 MΩ Ω 之间的非常宽的范围、因此它实际上取决于您如何确定上拉电阻器强度的优先级。

    谢谢、
    Abhinav。