This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170双通道电流在低温下有所不同

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815222/lm5170-q1-lm5170-dual-channel-current-is-different-at-low-temperature

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

  LM5170-Q1双  °~°电流在-20 μ A-40 μ A 的低温下不相等、一个通道电流为44A、其他通道电流为40A、但我通过软件设置相同的电流。 两个通道的电流相同或 差异过大。 数据如下所示:

标准  

44A -ISET (Iout1)

44A -ISET (Iout2)

25

44.56445313

43.67578125

-20

44.29785156

42.52050781  

-37.

45.54199219.

40.4765625

-37.

44.7421875

40.4765625

-35.

44.65332031

40.74316406

-37.

44.38671875

40.83203125

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您在设计中使用 LM5170。 您能否附加原理图进行审阅?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对低温有任何影响吗? 我们是否需要在低温条件下调整参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 LM5170时、无需在低温下调整组件选择。 可能有一个外部组件(电流感应电阻器)在指定的温度范围内发生变化。 这可能会导致相位之间的不平衡。 此外、请告诉我们您如何测量电流? 可能存在一些测量误差。

    正如 Richard 提到的、您能否提供原理图? 这将有助于我们了解可能发生的情况。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett