This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170作为充电器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170, TIDA-01168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815450/lm5170-q1-lm5170-as-charger

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170TIDA-01168

你(们)好

我的客户对 LM5170充电器有疑问、但需要软件来实现。

我们是否有以下任何相关文档?

谢谢你

编程指南。

2.启动初始代码。

支持软件启动的应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提出问题。

    LM5170是一款模拟 IC、因此没有软件手册。 但是、有一个参考设计 TIDA-01168使用 MCU 来控制电压环路。 这可能是一个良好的起点。

    如果您有任何疑问、请直接与我联系。

    谢谢、

    Garrett