This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:BQ25125与现有 BQ2512x 系列之间的差异

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25125, BQ25150, BQ25120A, BQ25121A, BQ25122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815571/bq25125-difference-between-bq25125-and-existing-bq2512x-series

器件型号:BQ25125
主题中讨论的其他器件: BQ25150BQ25120ABQ25121ABQ25122

您好!

我发现 bq25125已经发布、但我无法理解 BQ25125与现有 BQ2512x 系列之间的区别。 您能告诉我 bq25125的新增功能吗?

以下是我总结的现有 bq2512x 和 bq25150的主要差异。

BQ25120A

BQ25121A

BQ25122

BQ25150

默认直流/直流输出

1.8V

2.5V

1.2V

无直流/直流

WD 定时器

使能

禁用

使能

使能

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    BQ25125和 BQ25120A 的主要区别在于 BQ25125禁用了 VINDPM 和 VDPPM。 此外、LDO 默认设置为1.8V。 这样做是为了支持使用低输入电压或电池到电池充电的客户。