This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895中电池负载的含义是什么?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815402/bq25895-what-is-the-meaning-of-battery-load-in-bq25895

器件型号:BQ25895

你(们)好。

我们的客户对如何理解寄存 器来启用/禁用电池负载和 BAT_LOADEN 有疑问、从我们的数据表数据表数据表中的"双"更改为"无详细说明"。

然后我查看数据表,是否可以描述为  启用 电池放电负载电流?

 非常感谢!

伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯天

    电池负载可与主机软件一起使用以确定是否存在电池。  例如,如果您从 BAT 中拉出电流一段已知的时间,并且它使 BAT 上的小电容器放电到 低于预期 值(i=c*dv/dt),则不连接电池。

    此致、

    Jeff