请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 在第 45页的 EVM 参考设计 www.ti.com/.../slvu925c.pdf 中、是否确实需要齐纳二极管 D6-D15? Pchannel FET 确实有一个用于保护栅极的背对背齐纳二极管。 在没有二极管 D6-D15的情况下,电路是否有效且稳定地运行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在第 45页的 EVM 参考设计 www.ti.com/.../slvu925c.pdf 中、是否确实需要齐纳二极管 D6-D15? Pchannel FET 确实有一个用于保护栅极的背对背齐纳二极管。 在没有二极管 D6-D15的情况下,电路是否有效且稳定地运行?
您好!
在 BQ769x0前10大设计注意事项应用手册中、更详细地描述了齐纳二极管的作用。 请参阅有关电池平衡和随机电池连接 的章节 http://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf
了解齐纳二极管的保护条件后、您可以决定是否将其包含在系统中。 通常、建议将其用于大多数系统。
此致、
Matt