This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:使用哪个源以及 ST 引脚的状态

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815497/tps2121-which-source-is-used-and-the-state-of-st-pin

器件型号:TPS2121

PR1上的电压:1.99V
CP2上的电压:1.64V

当每个电压降至0V 时,将使用哪个电源,ST 引脚的状态是什么?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到我自己的回复

    当这些是观察到的电压时、IN1会被优先考虑、直到输入下降。

    当使用 IN2时、ST 引脚为低电平。

    由于 CP2引脚未正确焊接到 TPS2121、我观察到了该问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    ST 引脚的工作方式表明哪个输入电压通过输出。 如果 IN1被传递到输出、则 ST 引脚为高电平。 如果 IN2被传递到输出、则 ST 为低电平。 这与 PR1和 CP2上的电压无关。

    当 PR1和 CP2都为0V 时、器件内的比较器通过直接比较 IN1和 IN2来确定要通过的源。 输出将是两个电压中的较高者。

    有关 TPS2121行为的更多信息、请参阅数据表的表3。