This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:高功耗

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814951/tps3890-high-power-consumption

器件型号:TPS3890

我在多个电路板上观察到 TPS389033监控器的电流消耗过大。 我测量的电流约为9mA、足以影响被监控的电源。 我将通过下面的 TPS70933 LDO 为其供电。 在 LDO 的路径中放置一个二极管、以便为尝试为备用电池充电的微控制器提供额外的保护。 当监控器和微控制器的预期功耗为250uA 时、此处的压降应可忽略不计、远低于100mV。 在我的大多数板上、确实是这样。 (我愿意移除该二极管、但它不能解决我的电流消耗问题。)

在某些电路板上、由于9mA 电流引起的压降、我看到 TPS389033 VDD 和 SENSE 引脚上的电压接近2.8V。 我指出了我观察到电压低于此值的点。 这些电路板保持在复位状态、因为它低于3.189V VITP 阈值。  

奇怪的是、在这些相同的电路板上、我在 CT 引脚和 VDD 之间测量4欧姆。 在其他电路板上、我看不到这一点、并且在备用电源轨中看不到相同的压降。 我已经对器件进行了回流焊、不认为这是焊料问题。 我还可以查看其他哪些内容来确定这些部件为何会将备用电源拉低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    在我查看您的问题时、您提到在其他电路板上、您的电源轨中看不到相同的压降。 您能在工作板和有问题的板之间进行 AB 交换吗? 我能否提供一些有关您的微控制器如何为备用电池充电的其他信息?

    此致、

    Krystian Plaskota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micro 的备份:

    使用时、预期的备用电池是3V 可充电锂币电池。 它通过基准电路的这个部分进行充电。 如果存在 VDD_HIGH_IN 电源,则“在内部短接至 VDD_SNVS_IN,以便在必要时允许纽扣电池充电。” 我没有需要维护的纽扣电池;我只使用主永久内部电池和 LDO。

     

    A/B 交换:

    我之前曾尝试对主管进行回流焊、但没有看到任何变化。 在 A/B 与良好的电路板交换后、个监控器都运行正常。 可能是我尝试对器件进行回流焊的过程不完整、也未纠正临界焊料状况。

    此时,我满意地将不良电路板的行为解释为焊接工艺问题,并将继续以高功耗对其余电路板上的监控器进行完全回流焊。 感谢你的帮助。