This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3495EVAL:LM3495EVAL

Guru**** 2811055 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813831/lm3495eval-lm3495eval

器件型号:LM3495EVAL
主题中讨论的其他器件:LM3495

您好!

我正在使用 LM3495评估板 、并尝试限制电路板上的电流

我在 dadtasheet 中看到了 Rilim 的 calcul、但当我选择8A 作为我的电流限制时、我发现 Rilim = 1K5

但在我的测试期间没有限制。

你对我应该做什么有什么想法吗?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adjagbe、

    您在测试中看到了什么电流限制?  我计算出电流为8.82A、电阻为1.5k Ω。  是否对 EVM 进行了任何其他修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John Tucker、

    我在测试中没有看到任何限制、我的结果与您的结果相同、但我更改了 RFb1、以便使用51k 电阻器将3.7V 作为输出

    此致、

    Adjagbe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adjagbe、

    您如何测试它?  您使用的是哪种类型的负载?  我可能需要订购 EVM 才能进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您如何测试它?

    我将使用探针检查示波器上的电流

    您使用的是什么类型的负载

    我有8个 LED、每个 LED 为3.7V、电流为1A

    我需要限制电流、因为我的 LED 电流的绝对额定值为1.1A  

     

    此致

    adjagbe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adjagbe、

    我能看到波形吗?  您的 LED 器件型号是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我做了一个新设置来测试我的理论:

    我采用了一个新的评估板、尝试将电流限制在1A、因此我使用的 Rilim=500mOHM、它运行得很好

    -由于我希望 输出电压为 3.7V、而输入电压为12V、

     我更改了 Rfb2 = 51.3kOhm、电流限制为1A、负载为2 Ω、在1A 时没有限制、我得到2.24A

    我不理解 Rfb2修改如何影响电流限制。

    此致、

    Adjagbe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adjagbe、

    电流限制为低侧谷值检测。  平均(负载)电流是谷值电流加上一半 ILP-p  ILP-p =(Vout/Vin)*(Vin-Vout)/(FSW*Lout)、因此电流限制时的最大负载电流将随 Vout 以及 Vin、Lout 或 Lout 等任何其他变量而变化。