This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:如何改变开关频率

Guru**** 1622845 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815649/lm5023-how-to-vary-the-switching-frequency

器件型号:LM5023

您好!

请建议如何更改 LM5023 IC 的开关频率、

现在我仅焊接了控制器部件、我为  辅助绕组二极管阴极引脚提供14Vdc、

输出引脚7仅获取13.7V (仅限高电平状态)。 我没有得到脉冲。

获得此结果。

引脚编号

引脚名称

电压

1

QR

0V

2.

VSD

650mV

3.

SS

5.5V

4.

比较

5.85伏

5.

CS

0V

6.

GND

GND

7.

输出

13.7V

8.

VCC

13.7V

此致、

Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satiskumar、

    请参阅我对您之前发布的有关此主题的回复。 LM5023没有可由用户轻松更改的固定频率。 它根据外部功率级设计在可变自振荡下运行。  

    由于此帖子与您 之前的帖子主题相同、我刚才回答了这个主题、我将关闭此帖子。

    此致、
    Ulrich