请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5023 您好!
请建议如何更改 LM5023 IC 的开关频率、
现在我仅焊接了控制器部件、我为 辅助绕组二极管阴极引脚提供14Vdc、
输出引脚7仅获取13.7V (仅限高电平状态)。 我没有得到脉冲。
获得此结果。
引脚编号 |
引脚名称 |
电压 |
1 |
QR |
0V |
2. |
VSD |
650mV |
3. |
SS |
5.5V |
4. |
比较 |
5.85伏 |
5. |
CS |
0V |
6. |
GND |
GND |
7. |
输出 |
13.7V |
8. |
VCC |
13.7V |
此致、
Sathish