This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53355:TPS53355输出振铃

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815261/webench-tools-tps53355-tps53355-output-ringing

器件型号:TPS53355

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

根据 WEBENCH 的设计、12V 为输入、输出为0.9V/23.4a。 负载是 CPU、输出是振铃、Rr=105K 和 Cr =    6.8nf。如何消除振铃?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boer、

    您能否提供同时显示 LL 和 Vout 的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望帮助分析;最后一张图是 LL 的输出;我们还需要测量什么?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boer、

    首先、让我来评论一下您的测试方法。  探头不能使用长接地引线来精确测量这些波形。  接地导线应小于1厘米(使用猪尾)或更好的位置、使用"尖头和桶形"方法。  直接测量输出滤波器上的 HF 旁路电容器。  您可能还需要添加一些额外的0.01uF 和0.001uF 陶瓷。  确保安装 C65和 R61缓冲器电路。  这些初始值看起来不错、但您可能需要对其进行微调。  我使用本文档:

    e2e.ti.com/.../7510.RC-Snubber.pdf