This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921L:反向电流保护

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25921L, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815278/tps25921l-reverse-current-protection

器件型号:TPS25921L
主题中讨论的其他器件: LM66100

您好!

我的应用需要所有标准电路保护、我计划在系统的5V 电源入口使用 TPS25921L 电子保险丝部件。 典型的工作电压和电流条件为5V 和400mA。 在电子保险丝之后有一个大型2200uF (或更高)电容器负载、其充电电流将被限制在600mA 左右。 我尚未执行 TPS25921L 的所有计算、但尚未检查是否可以实现。 下游有几个3.3V/3.5V LDO。 需要使用大电容、以防断电时、使用集成闪存的 MCU 中的写入中断。

该应用还需要对输入端提供反极性保护、并通过大型2200uF 电容器提供反向电流保护。 为了保持低成本、我计划在电子保险丝输入端使用低压降肖特基二极管进行反极性保护。 我的应用不允许我将肖特基二极管放置在接地路径上。

问题是、电子保险丝输入端的肖特基二极管是否还提供来自电容器的反向电流保护、以及 TPS25921L 器件在此配置中是否安全使用。

我很感谢您的想法和任何可能需要记住的问题。

谢谢、

Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    是的、采用 TPS25921L 的串联路径中的二极管将保护您的系统免受反极性保护的影响、并有助于 实现反向电流阻断。

    为了使反向电流从输出电容流出、Vin 上的电压必须低于 Vout 上的电压。 在这种情况下、二极管将反向偏置、并阻止从 Vout 流向 Vin 的反向电流。

    µs 使用 TPS25942或 TPS25944系列器件、而不是将二极管与 TPS25921L 串联、因为它通过反向电流阻断和1 μ A 反向电压关断功能来保护您的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Praveen 的快速响应。

    我曾考虑 过 TPS25942或 TPS25944、但它们没有反向电压保护。 因此、我需要选择更昂贵的器件或插入肖特基二极管。 我当时想到的是后者。

    此致、

    Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    如果您需要反极性保护、我认为使用二极管更好的方法是使用 PFET (位于 TPS25921L 之前)并将其栅极连接到 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    是的、我可以使用 PFET 实现反极性、但反向电流保护现在需要使用具有比较器的额外 FET。 或者、也可以使用理想二极管控制器(例如 LM66100)、该控制器可以提供反极性和反向电流保护。

    或者、使用 具有反向电流保护功能的 TPS25942或 TPS25944、然后在前端添加一个用于反极性保护的 PFET。

    还有其他想法吗?

    谢谢、

    Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    你绝对是对的! 您提到的两个选项是我们可以提供的最佳选项。