This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:从直流电源加电并移除电池时、VSYS 电压是多少?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40441, TPS65251, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831995/bq25713-what-is-the-vsys-voltage-when-power-up-from-dc-source-and-battery-removed

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件:PMP40441TPS65251

您好,

  客户希望实现像参考设计 PMP40441这样的 USB PD。 下面是方框图。 MCU 电源来自 TPS65251。

他们想要询问适配器插件和电池何时被移除或者电池电量耗尽时 VSYS 是否具有输出电压

如果 VSYS 不输出电压、则 MCU 将无法 加电至配置 bq25713和 tus422。  

 CELL_BATPRESZ IIS 配置为3单元。 如果 VSYS 可以在没有任何配置的情况下在 VSYS 上输出电压。 VSYS 上的预期电压。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
       

        是的、在插入适配器时将设置 VSYS、以确保主机可以进行通信。 电压电平是我们的最小系统电压、该电压会随 下面 显示的不同 CELL_BATPRESZ 引脚设置而变化。

        1S:3.58V

        2s:6.14V

        3s:9.22V

        4S:12.29V

    此致

    三国