This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:咨询 TPS62420 SCH 审核

Guru**** 2513735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814136/tps62420-inquire-tps62420-sch-review

器件型号:TPS62420

您好、先生、

我可以帮您检查 TPS62420 SCH、因为以下几点对您来说合适?

感谢你的善意帮助。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    您的反馈电阻器电桥没有用于调节这些输出电压的正确值。

    对于1.2V 电压、应使 R12=220kOhm/R11=220kOhm

    对于3.3V、  R22=220kOhm/R21=1MOhm 。

    为了便于调试、您可以在每个使能引脚上添加一个额外的10kOhm 电阻器、可移除该电阻器进行进一步研究。

    如果您有任何其他问题、请提问。

    谢谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    对于3.3V、  R22=220kOhm/R21=1MOhm 、您认为我们可以增大 R22并减小 R21以避免噪声耦合吗?

    谢谢你。

    陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是对的、在这里必须考虑噪声灵敏度。 重要的是尽量减小电阻桥上的接地电阻路径、从而使 FB 泄漏电流保持足够低的水平。  为此、可以使用 R22=100kOhm 和 R21=470kOhm。

    我建议您阅读此应用手册、其中说明了在设计反馈电阻桥时需要牢记的注意事项:

    http://www.ti.com/lit/an/slyt469/slyt469.pdf

    谢谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈。 您是否更改了原理图?

    您是否有任何后续问题?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian