This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62660:关于数据表中的参数@TPS62660

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62660, TPS62665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831472/tps62660-about-parameter-in-datasheet-tps62660

器件型号:TPS62660
主题中讨论的其他器件: TPS62665

你(们)好

我对 TPS62660的数据表有一些疑问。

问题1. 什么是 P5 (电气特性)中的 VNOM?

问题2.  功能方框图中 R1和 R2的值是多少?

问题3. 在数据表中有 TPS62661、但我在 TI Web 中找不到该器件。

    我认为此器件在器件型号末尾按编号分类。

    TPS62661当前是否未处理?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    VNOM 是您的标称输出电压、例如 TPS62665为1.2V。 这意味着、您的实际输出电压通常为1.2V、但如果您考虑表上部给出的条件、它可以低至1.176V 或高至1.236V。

    方框图中的 R1和 R2是器件内部反馈分压电阻器、其值取决于 转换器的输出电压。

    数据表中仍提到 TPS62661、但该器件从未发布、现已停产。 应尽快将其从数据表中删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Görner、

    感谢您的快速回复。

    >VNOM 是您的标称输出电压,例如 TPS62665为1.2V。

    上部答案是否意味着 TPS62660和 TPS62665只能输出1.8V 和1.2V?

    在数据表中、此器件可输出1.2V 至2.3V 的固定电压。

    我们可以通过该器件实现2.3V 电压吗?

    最棒的地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    仅提供1.8V 和1.2V 版本。 应已从 TPS62661的数据表切换器中删除2.3V。