This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:BQ24160:关于 SYS 引脚的负载

Guru**** 2502645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832001/bq24160-bq24160-about-load-from-sys-pin

器件型号:BQ24160
主题中讨论的其他器件:BQ25890

大家好、社区

我问了以下问题并得到了答案。

关于“它将允许电流根据需要在补充模式下从 BAT 流向 SYS”,FET 在补充模式下导通时的状态是什么?

问题

(1)充电完成后、关闭电池 FET。
此时、当 VSYS (REG)电压上升至 VBATREG + 3%时、从数据表中读取该值。
在 IN 或 USB 输入被连接的情况下、保持非高阻抗模式。
从 SYS 引脚加载。
由于 FET 处于关闭状态、它是由 IN 还是 USB 输入提供给 SYS 引脚负载?

ANSWER

关于1、即使电池充电已终止并且 BATFET 不允许电流从 SYS 流向 BAT、它也会允许电流根据需要在补充模式下从 BAT 流向 SYS。

此致、

转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto、

    我们的所有充电器都允许电流从 BAT 流向 SYS、以补充系统负载、而不管连接的输入电源或 HiZ 模式或充电被禁用/终止。  一些充电器(例如 BQ25890系列) 具有单独的位、可在运输模式下完全关闭 BATFET。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转至、

    如果连接了电源并且未通过位或引脚启用 HiZ 模式、则降压转换器将负载提供给 SYS、直至达到其输入功率限制。  在该限制之上、BAT 将补充。

    此致、

    Jeff