This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:输出会定期下降

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814383/tps61089-the-output-falls-regularly

器件型号:TPS61089

尊敬的所有:

    我使用 TPS61089来设计9V 的4V 升压电路、如下图所示。在测试过程中、发现我使用稳压器输入4V、并加载了输出电压。 输出电压会定期下降、请帮助我检查它?

   


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请再次附上原理图、我没有看到。  

    如果加载、输出电流是多少? 您是否在多个电路板中发现此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀:í a

       原理图 如上所示。  如果加载、 输出电流约为0.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.检查是否可以在其它电路板上找到该行为。

    2.如果是、请测量 VIN 和 VOUT 中的波形、然后与我分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请同时检查电源的最大输出电流能力、确保可以为负载供电。

    2.检查限流电阻器的焊接情况。