This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:有助于消除55mV 输出纹波

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829092/tps62745-help-clearing-up-55mv-output-ripple

器件型号:TPS62745

您好!

我正在尝试将 tps62745设计为产品、该电源(3.3V 输出版本)将在10mA 至10uA 负载范围内提供任何电流。  我不确定我将在该窗口中的确切位置。  最有可能低于1mA。  这似乎是一个很好的简单解决方案、但现在我有一个测试板、其中一个已经启动并正在运行、因此噪声很大。  我已附加一个屏幕截图、其中显示了橙色的输出噪声(示波器跟踪)。  该电源为运算放大器供电、虽然精度不是很高、但需要比示波器捕获中显示的更干净。  此电源显示在随附的第二个屏幕截图中。  

我认为这与数据表示例中所示的情况一样。  除此电源外、此电路板上没有有源电路。  负载为 BK 精密8601有源负载。  输入电压为8.2伏。   

示波器捕捉中的 CH3 =测试用10mA 负载的 TPS 电源输出。  我注意到、当我增加负载时、开关速度加快、并且此噪声的峰值(锯齿波形)缩小。

这是该电源的预期行为吗?  是否应增加电感器以帮助平滑输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您还可以共享布局吗? 在此测试期间负载是否恒定? 您可以进行测试、添加更多输出电容器吗? 通常情况下、电容器(0603)可能具有明显的直流偏置、因此您可能没有10uF 的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    感谢您的回复!  负载是恒定的。  下面是两张图片、 其中输出端有两个并联的10uF 16V 0603电容器。  下面的屏幕截图显示 了 BK 精密有源负载下恒定10mA 负载下的输出电压、如上所述。  锯齿波形仍然存在。  还显示了布局。  锯齿波形的频率由光度器显示。

    似乎幅度有所下降。

    布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是2个4.7uH 串联电感器的输出电压。  电路的其余部分与上述接线柱中所述的相同。  输出噪声的幅度(纹波/锯齿波)似乎随着 L 或 Cout 的增加或两者的增加而下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    从新的示波器图(C3)可以看到、器件工作正常。 输出电容器的直流偏置会影响转换器的稳定性;实际上、您的第一个示波器图显示了一个非周期性波形。 尖峰可能来自其他电路、而不是由转换器本身引起的。 我附加了我们建议的布局(以蓝色突出显示的注释)、因为我注意 到 布局中可能缺少接地引脚和散热焊盘之间的连接。  此外、在散热焊盘上添加更多过孔也是不错的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将更详细地介绍输入。  除了该稳压器、PCB 上没有其他任何东西、因此它只能由 TPS 电源或我的工作台电源提供8.2V 输入电源导致。  我今晚会详细介绍这方面的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、该输出纹波电平~12mVpp 对于该器件是典型的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在输入和输出端添加20uF 电容器并使用两个串联的4.7uH 电感器、似乎会使电源变得相当安静。

    下面是此配置无负载的屏幕截图。  CH3 (橙色)=输出 Ch2 (绿色)=输入

    这是一个具有50mA 负载和此配置的屏幕截图。  CH3 (橙色)=输出 Ch2 (绿色)=输出(两个通道显示输出、但 CH2使用低电感接地引线)

    这是一个具有50mA 负载和此配置的屏幕截图。  CH3 (橙色)=输出 Ch2 (绿色)=输入

    如果我增加电感器以使其平稳输出、是否存在稳定性或性能方面的风险?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    在 D/S 的图18中、您可以找到输出电流的输出纹波函数的值。 您使用哪种技术来测量输出电压纹波和电感器电流? 我对您的布局的反馈如何? 关于 LC 滤波器、您可以查看 D/S 的第9.2.2.2节、以避免稳定性问题。 您是否对应用的纹波有特定要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此帖子。 如果您需要进一步的支持、请重新打开、我很乐意为您提供支持。