This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:我们能否使用 TPS40090设计双向直流/直流转换器

Guru**** 2389780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832023/tps40090-can-we-use-tps40090-to-design-bi-directional-dcdc

器件型号:TPS40090

您好!

客户希望设计双向 DCDC、输入8-16V、输出0-5V、2000W。 我们可以使用 TPS40090实现它吗?

或者您还有其他建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingmo、您好!  

    抱歉、我在双向直流/直流方面没有太多经验。  

    TPS40090是一款降压控制器。 客户需要检查降压控制器是否可用于双向直流/直流转换器。   

    谢谢

    钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。