This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:ILIM 电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827845/lmr14020-q1-ilim-current-flow

器件型号:LMR14020-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14020

大家好、团队、

平均值或有效值小于连续输出电流规格的2A、但峰值超过此直流/直流转换器电流限制规格的最小值2.13A。

是否可以连续流动 ILIM 峰值电流?

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表规格、最小电流限制 ILIM 为2.13A。如果持续负载电流接近2A、 然后、电感器纹波电流(种类)应设计为低于13%、以使电感器峰值电流保持在2.13A 以下、否则输出电压将下降、峰值电流持续限制在2.13A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    感谢您的回答!! 客户可以接受压降和峰值电流限制、但无法更改设计。 他们计划在 ILIM 条件下使用器件(Ipeakmax 为2.15A)、因此如果有任何问题、请告知我。

    此致、
    Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    LMR14020使用频率折返模式实现过流保护、如果 Vout 下降100%至60%、芯片将保持在相同频率下的连续开关、正如您提到 的那样、这会持续地流过 ILIM 峰值电流