This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61225:将 VOUT 切换至0V

Guru**** 2812715 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831918/tlv61225-switch-vout-to-0v

器件型号:TLV61225

大家好、

我的客户对 TLV61225有疑问:

"在我们的工作原型 PCB 上、如果 EN=VIN=3.0V、VOUT=3.3V。 如果 EN=0V 并且 VIN=3.0V、VOUT 保持在3.3V。 为了节省功耗、我们需要关闭此芯片以使电流保持在1uA 以下。 但 EN 引脚似乎无法控制 VOUT。 如果 VOUT 为3.3V、则 VOUT 连接到负载电路时电流消耗较高。 是否有任何方法保持 VOUT=0V?"

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franz:

    它是在短时间内发生还是保持 Vout=3.0? 是否有用于3.3V 的电源?

    如果存在较长的时间且没有其他电源、请帮助捕获启动期间和禁用后的 VIN、Vout 和 EN 波形。