This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:输出电压定义

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813008/tps61089-vout-definition

器件型号:TPS61089

您好、支持团队、

请在我的问题下方提供支持?

问题1. 在 TPS61089数据表 p4中、VOUT 定义为12.6V@最大值。 建议运行条件。
该值是否处于 PWM 模式?在 PFM 模式下、根据数据表、VOUT 将比 PWM 增加1%。 我们应该在 PFM 模式下保持12.6V 电压吗?

问题2. Vout 由外部电阻 R1和 R2设置。 即使我们将两个电阻设置为保持12.6V、如果 VREF 的最大值为12.236V、VOUT 也将超过12.6V。

问题3. 我们是否应该设置 R1和 R2以使 VOUT 保持在12.6V 以下?
绝对最大值的 Vout 定义为14.5V。 我们是否可以将最大 VOUT 设置为12.6~14.5V? 在这种情况下会出现什么问题?

问题4. 如果 VOUT 小于 VIN、将会出现什么问题?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    为什么要将 Vout 设置为12.6V、那么裕度? 建议您将中心 Vout 设置为12.2V 左右、以确保 Vo_max 低于12.6V。

    实际上、大多数客户将 Vout 设置为12V。

    对于 TPS61089、当 Vo 高于12.7V 时、它可能会进入 OVP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Helen-San

    感谢您的联系。

    我们关注的是负载瞬态时的纹波和过冲/下冲。
    您能否告诉我 VOUT 也低于 VIN 的情况下的现象?

    此致、
    Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您的输入电压是多少?

    当 Vo 低于 Vin 时、它将被钳位在 Vin-0.5V、0.5V 是体二极管压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Helen-San

    感谢您的支持。
    VIN = 9.5V@最大值

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    通过适当的设计、即使在负载动态条件下、输出电压也不会降至低于输入电压。

    负载动态条件下的负载变化是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Helen-San

    感谢您的回复。
    负载是传动器的驱动器。
    负载电流从0A 变为1.0A、从1.0A 变为0.0A。

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对于0-1A 负载动态、通过适当的补偿值并使用足够的 Cout、输出电压不会下降到低于 Vin。 还可以!