您好、支持团队、
请在我的问题下方提供支持?
问题1. 在 TPS61089数据表 p4中、VOUT 定义为12.6V@最大值。 建议运行条件。
该值是否处于 PWM 模式?在 PFM 模式下、根据数据表、VOUT 将比 PWM 增加1%。 我们应该在 PFM 模式下保持12.6V 电压吗?
问题2. Vout 由外部电阻 R1和 R2设置。 即使我们将两个电阻设置为保持12.6V、如果 VREF 的最大值为12.236V、VOUT 也将超过12.6V。
问题3. 我们是否应该设置 R1和 R2以使 VOUT 保持在12.6V 以下?
绝对最大值的 Vout 定义为14.5V。 我们是否可以将最大 VOUT 设置为12.6~14.5V? 在这种情况下会出现什么问题?
问题4. 如果 VOUT 小于 VIN、将会出现什么问题?
此致、
Takahashi Hirokazu