This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:线路调节

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831991/lmr14006-line-regulation

器件型号:LMR14006

尊敬的所有人:

我们正在检查由我们的一家合同制造商完成的设计。  它使用 LMR14006XDDC。

该电路用于输入电压范围较大的12V 至40V 环境中。

100mA 时的输出电压为3.3V。

在数据表中、我们找到了图5、其中包含不同输入电压范围和另一个输出电压的线路调节。

您是否有输入电压为12V 至40V 时3.3V/100mA 输出下的线路调节图?

或至少类似的东西。

谢谢你。

此致、

Roland Meyer

DevoloAG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    让我检查一下我们是否记录了基准数据、很快就会更新您的信息。